This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:lm5181 SNVC241A 计算工具问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033709/lm5181-lm5181-snvc241a-calculation-tool-issue

器件型号:LM5181

您好!

我在反激式转换器方面没有太多经验、我必须开发具有以下特性的反激式转换器:

输入20-30V

输出100V、075A

我更喜欢使用无光耦的反激式、 我选择 LM5181。

我尝试使用 snvc241A 计算器工具、但当我将变压器匝数比更改为1:2或1:3 1:4时、它无法计算所有参数。

请为我的项目提供帮助吗?

谢谢你

我在此附上计算器工具计算器套件

e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-100V.xlsx

e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-100V.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    看起来我的 Excel 可以直接处理您共享的文件

    您是否启用了宏

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、宏已启用、但在 Office Business 2016上不起作用。

    我可以将其与另一台 PC 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请使用其他版本的 Excel、然后重试