This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:RVCC 功能

Guru**** 2796795 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256404, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033798/ucc256404-rvcc-function

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC256402

您好!

在新的480W 设计中、我打算在 PFC 级使用 UCC28056、在 LLC 级使用 UCC256404。

由于 UCC28056没有高电压启动引脚,我可以使用 UCC256404的 RVCC 为 UCC28056供电吗? 如何确保 LLC 不会启动,除非 PFC 级处于运行状态?

此致、

Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    最好选择 UCC256402并使用 Blk 对 PFC 电压进行采样。 这样、PFC 启动并上升 PFC 总线电压以触发 BLK 启动阈值、因此 PFC 始终在 LLC 之前启动。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的建议。 但是、ucc256402没有 X 电容器放电、我希望这样做能够降低无负载功耗。

    UCC256404具有此器件、并且还具有"最低可闻噪声"!

    此致、

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    正如 David 提到的,LLC 控制器(UCC256402,403,404)将仅在 PFC 输出电压达到特定阈值后启动。 您可以在下面的图片中看到这一点。  

     

    在这里、您可以观察到 RVCC 正在为 PFC 控制器加电、然后 PFC 输出电压开始增加。 当它达到 BLK 阈值时、LLC 开始生成脉冲。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manikanta、

    这对我们有很大帮助。

    此致、

    Sanjay