This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085和 LM25085A 之间的区别是什么?#39

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033967/lm25085-what-s-difference-between-lm25085-and-lm25085a

器件型号:LM25085

您好!

     由于电源问题、客户计划从 LM25085更改为 LM25085A。 请告诉我是否可以在不更改设计的情况下进行 P2P 替换。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、  

    请参阅数据表,该封装具有2P2版本,不同之处在于功能。 请仔细检查是否可用于更换。 谢谢你。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果外部元件更换是可以接受的、客户是否可以保持布局不变?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    是的、使用 A 版本不应该是一个主要问题。 只需根据需要调整 FB 分压器、并检查电流限制和启动情况。

    此致、

    Tim