This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:我们能否将 I2C 引脚保持断开状态

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033872/tps55288-q1-can-we-left-i2c-pin-open

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882-Q1

大家好、

如果不使用 I2C、我们能否将 I2C 引脚(引脚5和 PIN6)保持开路?

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    感谢您的参与。

    如果客户使用 TPS55288-Q1、则必须将 I2C 引脚连接到 MCU 才能配置 I2C 寄存器。

    如果系统中没有 MCU、则可以选择 TPS552882-Q1 (非 I2C 版本)。 Vout 配置有外部反馈电阻器和 FB 引脚。