This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:启用 PRES 时、无法为电量监测计启用电池组电压

Guru**** 2591870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033153/bq40z80-trouble-enabling-pack-voltage-for-fuel-gauge-when-pres-enabled

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我正在努力配置使用 BQ40Z80电量监测计的新电池设计、当 PRES 较低时、似乎无法启用电池组电压。  到目前为止、技术手册中列出的所有相关 DataFlash 参数均已配置、 我已经设置了化学成分并校准了我的电压。 电压和温度似乎都正确读取、我可以通过 FET_EN 命令手动启用电池组电压。 我在  PRES 寄存器为低电平之前和之后都附加了一个数据值和寄存器位的屏幕截图-是否有任何明显的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、这是从 BQStudio 导出的 gg.csv 数据存储器。  

    e2e.ti.com/.../BQ40z80-Data-Memory.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您能否参阅描述您期望的 TRM 部分?

    我没有看到提到电池组引脚受到影响。

    2.6.1系统存在(PRES)设置设置:引脚配置[MFP17_SEL0][MFP17_SEL1][MFP17_SEL2]= 000以选择 PRES。 选择此模式后、该引脚用于确定是否将电池组插入系统。 PRES 引脚每秒采样四次、如果 PRES 为高电平四次采样(一秒)、则会清除 OperationStatus[PRES]。 如果 PRES 在四个采样中为低电平(1秒)、则会设置 OperationStatus[PRES](操作状态[PRES])、指示系统存在(电池已插入)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这到底是为什么解决了这个问题、但发送 FET_EN 命令似乎已经解决了我的问题。 我的理解是 ManufacturingStatus ()[FET_EN]位仅用于制造期间的测试。 当该位被设定为高电平时、尽管电路板似乎按预期工作-在 PRES 线路被保持在低电平时启用 PACK 电压。