主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我正在努力配置使用 BQ40Z80电量监测计的新电池设计、当 PRES 较低时、似乎无法启用电池组电压。 到目前为止、技术手册中列出的所有相关 DataFlash 参数均已配置、 我已经设置了化学成分并校准了我的电压。 电压和温度似乎都正确读取、我可以通过 FET_EN 命令手动启用电池组电压。 我在 PRES 寄存器为低电平之前和之后都附加了一个数据值和寄存器位的屏幕截图-是否有任何明显的问题?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在努力配置使用 BQ40Z80电量监测计的新电池设计、当 PRES 较低时、似乎无法启用电池组电压。 到目前为止、技术手册中列出的所有相关 DataFlash 参数均已配置、 我已经设置了化学成分并校准了我的电压。 电压和温度似乎都正确读取、我可以通过 FET_EN 命令手动启用电池组电压。 我在 PRES 寄存器为低电平之前和之后都附加了一个数据值和寄存器位的屏幕截图-是否有任何明显的问题?



作为参考、这是从 BQStudio 导出的 gg.csv 数据存储器。
尊敬的 Max:
您能否参阅描述您期望的 TRM 部分?
我没有看到提到电池组引脚受到影响。
2.6.1系统存在(PRES)设置设置:引脚配置[MFP17_SEL0][MFP17_SEL1][MFP17_SEL2]= 000以选择 PRES。 选择此模式后、该引脚用于确定是否将电池组插入系统。 PRES 引脚每秒采样四次、如果 PRES 为高电平四次采样(一秒)、则会清除 OperationStatus[PRES]。 如果 PRES 在四个采样中为低电平(1秒)、则会设置 OperationStatus[PRES](操作状态[PRES])、指示系统存在(电池已插入)。