This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI-Q1:TL431LI-Q1和 ATL431LI-Q1之间有何差异

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431LI, ATL431LI, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032532/tl431li-q1-what-is-difference-between-tl431li-q1-and-atl431li-q1

器件型号:TL431LI-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431LIATL431LIATL431

大家好、

我是否可以知道 TL431LIBQDBZRQ1和 ATL431LIBQDBZRQ1之间有何区别?

在 ATL431LIBQDBZRQ1中、与  TL431LIBQDBZRQ1 6mA 相比、它需要的 Ika 电流更少80uA。

基准电压也稍有不同、 ATL431LIBQDBZRQ1的典型值为2.5V (2.487V~2.512V)、 TL431LIBQDBZRQ1 的典型值为2.495V (2.483V~2.507V)

还有其他区别吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是差异:

    - TL431LI 的输入电流(0.6mA)ATL431LI 的输入电流(0.08mA)

    - TL431LI 的自然通风工作温度范围(Q 级=-40C 至125C、E 级=-40C 至150C)ATL431LI 的工作温度范围(Q 级=-40C 至125C)

    -动态阻抗(TL431LI 的典型值为0.3欧姆)(ATL431LI 的典型值为0.65欧姆)

    此外、两个器件之间的稳定性也不同。  ATL431的稳定性似乎要好一点。  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?  如果没有、如果没有其他问题、请点击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!