Other Parts Discussed in Thread: TL431LI, ATL431LI, ATL431
主题中讨论的其他器件:TL431LI、 ATL431LI、 ATL431
大家好、
我是否可以知道 TL431LIBQDBZRQ1和 ATL431LIBQDBZRQ1之间有何区别?
在 ATL431LIBQDBZRQ1中、与 TL431LIBQDBZRQ1 6mA 相比、它需要的 Ika 电流更少80uA。
基准电压也稍有不同、 ATL431LIBQDBZRQ1的典型值为2.5V (2.487V~2.512V)、 TL431LIBQDBZRQ1 的典型值为2.495V (2.483V~2.507V)
还有其他区别吗?
谢谢你。