This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:有关 MPSoC 功耗的问题

Guru**** 2811105 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032382/tps650864-questions-about-mpsoc-power-consumption

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:INA226

我在将 MPSoC 与 TPS6508641搭配使用时遇到问题、并提出问题。
有两种产品正常运行、对于不良电路板、电流消耗看起来异常高。

为了进行调试、我按顺序删除了电源序列输出。
最初、在移除 BUCK1的输出后、我测量了消耗电流、以验证正常电路板和不良电路板之间的差异、两者都是相同的。
接下来、移除 BUCK2的输出后、我测量了消耗电流、结果类似。
然后、在移除 BUCK5的输出后、我测量了消耗电流、并确认坏板的电流快速上升。

这里的问题是、我不知道使用0.85V 作为电源的 MPSoC 电源块是问题还是 PMIC 的 Buck2 0.85V 输出是问题。
(除了 MPSoC 电源外、不使用0.85V 电源。)

感谢你的帮助。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请澄清问题。 当 Buck5与 MPSoC 断开连接时、整个电路板的电流消耗会上升? 此外、如果您发现了 Buck5问题、请为电感器的输出电流创建电流环路、并包含电流的示波器截图。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上所述、在移除 Buck5之前、电流消耗与正常电路板相同。 当移除 Buck5时、正常电路板在24V/0.17A 处测量、而不良电路板在24V/0.28A 处测量。  

    对于正常电路板、分别移除 BUCK2和 BUCK5时的电流消耗差异很小。  实际上、Xilinx Vivado 实现报告显示了每个 MPSoC 内核电压的估算电流消耗值、而有问题的0.85V 电压的电流消耗值非常小。

    但是、对于不良电路板、我认为使用0.85V 作为 MPSoC 内核电压存在问题、因为当 BUCK5被移除时、电流消耗会增加。 但产品的运行没有问题。  我想知道为什么只有消耗的电流被高测量。 我想知道问题的原因是 MPSoC 还是 PMIC。

    从 PMIC 的角度来看、我想听取一些建议 、以帮助我分析原因。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您设计的 PMIC 部分原理图。 如果需要私下进行此操作、请向我发送朋友请求。

    此外、为了定位此问题、可能需要测量每个电源中的电流、以了解移除降压5时电流在何处增加。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接 Ultra96 V1原理图。 我们的板也是如此。
    并且无法测量每个电源轨的电流。 每个降压转换器都没有连接 INA226等器件、即使 我用另一种方法测量它、我认为测量值是相对的、因为每个人使用不同、使用每个电源轨源的区域也不同。  我认为这毫无意义、因为它不能成为绝对标准。

    这就是我比较正常电路板和不良电路板之间电流差的原因。 在正常电路板上、移除 Buck5时的电流与移除 Buck2时的电流差别不大、因为0.85V 负载电流非常小、而损坏的电路板由于电流增加而怀疑 Buck2输出。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../Ultra96-V1-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是 PMIC 外部系统的问题。 要对其进行定位、您可以尝试单独打开每个降压转换器、并查看哪个降压转换器在好坏板上拉取不同的电流。 然后、如果成功评估子系统、则降压转换器正在供电、并且可能出现任何电源故障。

    如果这不成功、则创建 一个环路来测量电流的一种方法是使电感器在一端朝上、并将一根导线从降压转换器的高侧连接到另一个用于降压转换器的焊盘

    谢谢、

    Daniel W