Other Parts Discussed in Thread: INA226
主题中讨论的其他器件:INA226
我在将 MPSoC 与 TPS6508641搭配使用时遇到问题、并提出问题。
有两种产品正常运行、对于不良电路板、电流消耗看起来异常高。
为了进行调试、我按顺序删除了电源序列输出。
最初、在移除 BUCK1的输出后、我测量了消耗电流、以验证正常电路板和不良电路板之间的差异、两者都是相同的。
接下来、移除 BUCK2的输出后、我测量了消耗电流、结果类似。
然后、在移除 BUCK5的输出后、我测量了消耗电流、并确认坏板的电流快速上升。
这里的问题是、我不知道使用0.85V 作为电源的 MPSoC 电源块是问题还是 PMIC 的 Buck2 0.85V 输出是问题。
(除了 MPSoC 电源外、不使用0.85V 电源。)
感谢你的帮助。
谢谢你。