This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:吨(最小值)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS543820, TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032890/tps548d22-ton-min

器件型号:TPS548D22
主题中讨论的其他器件: TPS543820TPS54J061

大家好

ton (min) TYP=60ns  max=什么? TPS548D22的性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ton (min)规格仅作为 TPS548D22的典型规格给出。 此参数由设计指定、未根据数据表中的注释(1)进行生产测试。 如果的导通时间保持在或高于60ns、您可以期望转换器正常工作。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    我知道 ton (min)= 60ns (typ)、但我想知道它是最大值
    ,是否不可能提供 ton(min) max?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有此器件的最大吨(min)值、因为此限制在不同器件之间没有显著变化。 最短导通时间是高侧 MOSFET 处于导通状态的最短时间。 只要占空比和开关频率允许此导通时间超过60ns、器件将按照设计的规定正常工作。 导通时间可能也低于60ns、器件将正常工作、但60ns 是设计指定的值、作为任何应用中的最短导通时间。 只要设计的导通时间达到60ns 或更高、我就希望设计能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    我知道、在大多数设计中、只要 Ton (min)大于60ns、就不会出现任何问题。 我想我们是否需要增加利润。

    根据 TI 文档 slup385、是否应考虑最大吨(min)?

    为什么某些器件可以提供 Ton (min) MAX (由设计指定)。 未经生产测试。)
    例如 TPS543820

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我了解某些器件提供的最大薄荷(on)规格。 这是在提供最大规格时需要注意和设计裕度的地方。 该规格通常取决于器件的控制拓扑以及其他变量、例如过程变化。

    TPS548D22使用 DCAP 控制方案、该方案也称为自适应导通时间控制。 该器件具有内部逻辑、可动态调整器件的导通时间、尤其是为了改善瞬态响应。 对于 TPS548D22等器件、设计将提供典型的薄荷(on)规格、并且不需要设计最大裕度、因为该器件的内部逻辑可能会调制导通时间。 在这种情况下、最短导通时间是设计指定为该器件的最短标称导通时间的规格、但该器件本身通常可以在较低或较高的导通时间运行、以响应负载事件并以稳定的方式运行。

    有关 TPS548D22的使用和最短导通时间设计的任何帮助、请联系我们。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    我知道、当 D-CAP 小于 ton (min)时、频率应降低以保持 VOUT
    但是、现在我只想知道保持频率所需的裕量
    例如 TPS54J061 (D-CAP3)
    有一个标记 ton (min)=95ns (max)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就您的特定应用所需的裕度而言、我不确定我是否有数据可以明确说明。 作为一般准则、如果可能、我建议为您的设计留出5-10%的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    我同意大多数器件只需要10%~20%的裕度。 设计应该没问题,但我仍然不知道 TPS548D22的 Ton (min) Max。 如果 TPS548D22无法提供数据、我只能假设它为20% ton (min) Max=72ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    遗憾的是、我无法提供具有统计学意义的数据集来支持工作台上的最小和最大规格。 如果您假设裕度为20%、并且设计可以承受、那么这应该已经足够了。 如果您需要 TPS548D22的任何设计支持、请随时联系我们

    此致、

    Alec Biesterfeld