Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM74610-Q1, LM74700-Q1, LM74500-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118、 LM74610-Q1、 LM74500-Q1
大家好、
我的客户使用 LM5118降压/升压转换器、他 希望进行反极性保护、我只能找到此文档
根据我的客户规格 Vin:24V 至48V Vo:54V IO:1.2A
本文档使用 LM74610-Q1、但其电压范围为0.48V 至42V。
因此、我发现 LM74700-Q1可替代 LM74610-Q1、我想与团队联系、 我的客户在 该电路中使用 LM74700-Q1是否正常?
或者、您是否对我的客户案例中的反极性保护有任何建议。