This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:需要替代 TLV75733PDRVR。(引脚至引脚)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032392/tlv757p-need-a-replacement-of-tlv75733pdrvr-pin-to-pin

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TPS737

大家好、支持团队

我的客户需要更换 TLV75733PDRVR。(PIN 至 PIN)
可找到 TLV75733PDRVR、但在固定电压下使用 TLV75733PDRVR 的 PIN2为 NR。
数据表写入"将外部电容器连接到该引脚可旁路内部带隙产生的噪声、从而将输出噪声降至极低的水平。"
在固定电压下使用时、PIN2是否可以保持悬空(不连接外部电容器)? (将 TLV75733PDRVR 直接引脚替换为引脚)

如果不能、您是否可以建议将 TLV75733PDRVR 引脚替换为 PIN?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    我对这个问题有点困惑、因为我不确定您在这里比较哪一部分? 我在这里只看到 TLV757P。

    谢谢、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、 我写错了。

    请参阅 fllow:

    大家好、支持团队

    我的客户需要更换 TLV75733PDRVR。(PIN 至 PIN)
    找到 TPS73733、但在固定电压下使用 TPS73733的 PIN2为 NR。
    数据表写入"将外部电容器连接到该引脚可旁路内部带隙产生的噪声、从而将输出噪声降至极低的水平。"
    在固定电压下使用时、PIN2是否可以保持悬空(不连接外部电容器)? (将 TLV75733PDRVR 直接引脚替换为引脚)

    如果不能、您是否可以建议将 TLV75733PDRVR 引脚替换为 PIN?

    非常感谢。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    TPS737的引脚2可以悬空。

    此致、

    Prakash L