This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:外部软启动电路

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032844/lm34927-external-soft-start-circuit

器件型号:LM34927

大家好、团队成员

我的客户希望向 LM34027添加外部软启动电路、如数据表所示。 我已经在 TINA 中进行了仿真、结果如下所示。  

根据波形、它看起来在软启动周期中、Vref 之间的 FB 上升和下降。 VB 下降的斜率会减慢。

我想知道 、在软启动期间、从 VB 到 FB 的二极管继续被转发、以便 VB 和 Vout 同时贡献到 VFB 吗?

如果 R11 (从 VB 到 GND)足够小、 VB 会迅速减小。  当 VB 达到 VFB+VD 时、二极管似乎立即反向偏置、然后无法实现软启动。  

这是 R1应大于其他 R1的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach:

    1. VB 将有助于 FB 软启动,降低 VB 将使 Vo 升高。

    2. R1将使 VB 最终电压低于 FB,这样它不会影响输出设定点

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach:

    我将结束这个问题。

    谢谢