请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92391 您好!
我的设计(使用 TPS92391)可能会在系统关断期间出现电池电压(3-4.2V)出现在 LED 驱动器的电源输入上(因此出现在 VSENSE_N 和 VSENSE_P 引脚上)、但 TPS92391的 VDD 引脚将具有0V (无电源)。
当我的器件应该"关闭"时、是否允许该状态、或者 TPS92391有可能由 VSENSE_N 和 VSENSE_P 引脚寄生供电、从而导致不稳定的行为和增加的电流消耗? 我打算在 电路中使用电力线 P-FET、当 TPS92391的 VDD 引脚上有0V 时、该电源线 P-FET (具有20k 上拉电阻 R)应关断。
谢谢!
Robin