This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:是否可以通过 VSENSE 引脚为未供电的器件提供潜在的寄生供电?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032602/tps92391-potential-parasitic-powering-of-unpowered-device-through-vsense-pins

器件型号:TPS92391

您好!

我的设计(使用 TPS92391)可能会在系统关断期间出现电池电压(3-4.2V)出现在 LED 驱动器的电源输入上(因此出现在 VSENSE_N 和 VSENSE_P 引脚上)、但 TPS92391的 VDD 引脚将具有0V (无电源)。

  当我的器件应该"关闭"时、是否允许该状态、或者 TPS92391有可能由 VSENSE_N 和 VSENSE_P 引脚寄生供电、从而导致不稳定的行为和增加的电流消耗?  我打算在  电路中使用电力线 P-FET、当 TPS92391的 VDD 引脚上有0V 时、该电源线 P-FET (具有20k 上拉电阻 R)应关断。

谢谢!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    在这种情况下、器件处于关闭状态、不会由电池电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!