This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:设计了一款跨步可控降压/升压转换器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032491/lm5122-designed-an-interleap-controllable-buck-boost-converter

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

我已就 LM5122进行了咨询。

通过在数据表的第8.1.6节中组装 SEPIC 转换器并使用数据表第8.1.3节中的功能、我想设计一个交错式可控降压/升压转换器。

是否可以使用 LM5122制作具有以下规格的降压/升压转换器?
如果无法实现 LM5122、请介绍最合适的器件。

(规格)
输入电压范围:DC150V 至450V
输出电压:DC350V
输出电流范围:0至30A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的选择。

    实际上、,LM5122不是您的最佳选择。 建议 LM5176。

    下面的 DS 链接。

    www.ti.com.cn/lit/ds/symlink/lm5176.pdf。