请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件: LM5176
您好!
我已就 LM5122进行了咨询。
通过在数据表的第8.1.6节中组装 SEPIC 转换器并使用数据表第8.1.3节中的功能、我想设计一个交错式可控降压/升压转换器。
是否可以使用 LM5122制作具有以下规格的降压/升压转换器?
如果无法实现 LM5122、请介绍最合适的器件。
(规格)
输入电压范围:DC150V 至450V
输出电压:DC350V
输出电流范围:0至30A
此致、