This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:发送新 GS 数据时的灌电流毛刺脉冲

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158653/tlc5955-current-sink-glitch-when-sending-new-gs-data

器件型号:TLC5955

我将仔细查看更新 TLC5955特定输出上的 GS 计数、我注意到在通过 SPI 发送新的 GS 数据时、PWM 输出信号的振幅会出现毛刺脉冲、即使没有锁存数据也是如此。 基本上、我设置一个特定的 GS 值、例如 GS =(40 * 65536 / 128)- 1 = 20479、这样一个很好的值、在增强频谱模式下、128个桶中的每一个桶将具有完全相同的40/128 = 31.25%的占空比、 然后、我使用示波器和~1k 的负载电阻器测量 PWM 信号。 PWM 信号看起来如预期的那样。 然后、如果我通过 SPI 向 GS 发送更新而不锁存数据、我会看到 PWM 信号下降了大约400us。 此外、下降幅度似乎与输出通道相关、其中所有红色输出(OUTRx)显示这种情况最差、其次是绿色通道、然后是蓝色通道(蓝调几乎无法察觉)。  

我已经在 TLC5955上测量了接地和电源轨、但似乎没有任何明显的接地反弹或电源轨压降。 这是芯片的预期性能吗? 我很难在数据表中找到任何相关规格。  

我在5V、DSPRPT=true、TMGRST=false、RFRESH=false、ESWM=true 上运行芯片、 LSDVLT=true、所有 DC=0、所有 MC=0、所有 BC=0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Casey、  

    我们的专家正在庆祝中国黄金周假期、下周将对您作出回应。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    很抱歉耽误你的回答。

    1、GS 值应为40 * 65536 / 128 = 20480、以使128桶具有完全相同的31.25%占空比。 只需指出您的小错误

    [引用 userid="539532" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158653/tlc5955-current-sink-glitch-when-sending-new-gs-data ]同样、我设置了一个特定的 GS 值、假设 GS =(40 * 65536 / 128)- 1 = 20479、这是一个很好的值、因此在增强频谱模式下、128个桶中的每一个都将具有完全相同的40/128 = 31.25%的占空比、 然后、我使用示波器和~1k 的负载电阻器测量 PWM 信号。[/quot]

    2.您能否分享您的测试原理图、PCB 布局和示波器捕获?

    3.您的 VLED 是什么?  

    4.当你设置 LSDVLT = 0时是否会发生同样的情况?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    非常感谢!

    此致、

    Steven