我将仔细查看更新 TLC5955特定输出上的 GS 计数、我注意到在通过 SPI 发送新的 GS 数据时、PWM 输出信号的振幅会出现毛刺脉冲、即使没有锁存数据也是如此。 基本上、我设置一个特定的 GS 值、例如 GS =(40 * 65536 / 128)- 1 = 20479、这样一个很好的值、在增强频谱模式下、128个桶中的每一个桶将具有完全相同的40/128 = 31.25%的占空比、 然后、我使用示波器和~1k 的负载电阻器测量 PWM 信号。 PWM 信号看起来如预期的那样。 然后、如果我通过 SPI 向 GS 发送更新而不锁存数据、我会看到 PWM 信号下降了大约400us。 此外、下降幅度似乎与输出通道相关、其中所有红色输出(OUTRx)显示这种情况最差、其次是绿色通道、然后是蓝色通道(蓝调几乎无法察觉)。
我已经在 TLC5955上测量了接地和电源轨、但似乎没有任何明显的接地反弹或电源轨压降。 这是芯片的预期性能吗? 我很难在数据表中找到任何相关规格。
我在5V、DSPRPT=true、TMGRST=false、RFRESH=false、ESWM=true 上运行芯片、 LSDVLT=true、所有 DC=0、所有 MC=0、所有 BC=0。