Other Parts Discussed in Thread: TPSM13604H, TPSM13604HEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM13604H 对于 TPSM13604H 和等效 LMZ 器件、调节5V 输出的最小输入电压是多少?
此外、它是否是所有输出电压所需的恒定余量?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPSM13604H, TPSM13604HEVM
对于 TPSM13604H 和等效 LMZ 器件、调节5V 输出的最小输入电压是多少?
此外、它是否是所有输出电压所需的恒定余量?
谢谢。
最佳方法是采用 TPSM13604HEVM、为其供电以实现6Vin|5Vout|2A、并检查 SW 和 VOUT 调节。
但是、对于大多数转换器和模块、我认为您的应用应该适用于 CCM。
通用方程式是
假设 Fsw = 300kHz、T= 3.33us 且 Toff (数据表)= 260ns、求解为 Vin_min 会得到~5.4V。
但是、这没有负载电流帐户。 为了安全起见、我假设为6V。 这就是我认为您的应用程序可以正常运行的原因。
此致、
Jimmy