This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM13604H:5V 输出时的最小输入电压

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM13604H, TPSM13604HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159645/tpsm13604h-minimum-input-voltage-with-5v-output

器件型号:TPSM13604H

对于 TPSM13604H 和等效 LMZ 器件、调节5V 输出的最小输入电压是多少?

此外、它是否是所有输出电压所需的恒定余量?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎希望在接近压降的条件下运行。  

    对于满载(4A)下的5V 输出应用、我建议在6-6.5V 输入电压下运行、使其处于 CCM 模式、而不是压降模式。

    压降条件也取决于负载电流、负载越高、发生的压降越早。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    如何计算该压降?  我的负载将接近2A、因此我希望6V 能够足够好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最佳方法是采用 TPSM13604HEVM、为其供电以实现6Vin|5Vout|2A、并检查 SW 和 VOUT 调节。

    但是、对于大多数转换器和模块、我认为您的应用应该适用于 CCM。  

    通用方程式是  

    • TOFF / T =(1 - D)  
      • TOFF =关断计时器脉冲宽度
      • T =一个开关周期的周期
      • D = Vout / Vin_min

    假设 Fsw = 300kHz、T= 3.33us 且 Toff (数据表)= 260ns、求解为 Vin_min 会得到~5.4V。

    但是、这没有负载电流帐户。 为了安全起见、我假设为6V。 这就是我认为您的应用程序可以正常运行的原因。  

    此致、

    Jimmy