This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:关断红色 LED 时的电流消耗

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980492/lm3435-about-current-consumption-when-turning-off-the-red-led

器件型号:LM3435

大家好、团队成员、

当红色 LED 关闭时、LM3435的电流消耗瞬间增加约1A。
当绿色和蓝色 LED 熄灭时、不会出现这种现象。
红色 LED 具有最低的 VF、因此它看起来是一种神秘的现象。 原因可能是什么?

- R (IREFG)= 39K Ω
- R (IREFB)= 78K Ω
- R (IREFR)= 54K Ω

- GLED VF = 3.0-4.0V (典型值3.3V)
-放电 Vf = 2.7-3.7V (典型值为3.4V)
- RLED VF = 2.0-2.7V (典型值为2.3V)

电流消耗的瞬时增加会导致 Vin 电压下降、从而影响使用 Vin 电压的其他器件。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、  

    您能否对以下问题提供更多说明?

    • -"Red LED 熄灭时、LM3435的电流消耗瞬间增加约1A。"

           这是否意味着当您下拉 RCTRL 时、Vin 的输入电流瞬间增加至1A?

    • 关闭红色 LED 时,Vout 的变化如何?
    • 如果正常、请在分别关闭红色和绿色 LED 时提供 VIN/IIN/Vout/GCTRL 的波形。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xu-San、

    我在这里连接波形。
    只有当红色 LED 工作时、Vout 的波动范围才会很大。 波动范围是否随 VF 的下降而增加?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xu-San、

    请允许我就这一问题作出答复为荷。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、您能在本例中帮助 Kato-San。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junya、您好!

    您是否解决了此问题? 很抱歉我丢失了。

    波动范围随着 VF 的增加而增加。 我注意到、当开启 LED 从红色变为绿色时、电流峰值出现。

    如果问题仍未解决、您能否提供 L 和 Cout 参数?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xu-San、

    此问题尚未解决。
    我不明白为什么 Vf 最小的红色 LED 亮起时 Vout 的波动最大。
    L 和 Cout 分别如下。

    L=10uH、3A
    COUT=22uF

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、能不能继续关注这一情况。 谢谢。