This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:由于负载而产生的压降

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981606/lm34936-voltage-drop-due-to-load

器件型号:LM34936

你(们)好

我已经根据 LM34936设计了电路板、它工作正常、但我遇到的唯一问题是 、当输入电压由于负载(继电器打开负载)而下降(0.5V)时 、LM34936的输出 也下降、无法恢复到原始电压。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    您可以在达到峰值电流限值的临界值运行器件。  降低电流感应电阻器应该有所帮助。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我甚至不靠近边界输入、即24V 1.5A、负载接通时输出12V 2.5 A。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    您能否在输出下降但无法恢复时测量输入电流? 如果您的输入电流限制为1.5A、则可能无法在输出端恢复输入能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 否、输出不会恢复、负载开启时的输入电流为1.57A。 我已经联系了电源制造商、这是他们的评论、哪种状态是正常的、但我的问题是 LM3436为什么恢复。 (请查看原理图和布局)

    "这是转换器的正常行为、换言之、您没有损坏的部件或类似的部件。 这是 数据表第3页中的稳压规格。"

    e2e.ti.com/.../A_2D00_1300_2D00_X09.zip

    e2e.ti.com/.../12.pdf

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    很抱歉,我不明白你的问题是什么。 您说输出无法恢复、现在您询问设备为何恢复、我不理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、混淆 了 LM34936RHFR 的输出在高负载导致输入电压下降时不会恢复到原始电压。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    当输出未恢复时、电源是否会将电流限制为1.5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    外部电源不会限制电流、因为我可以在其上施加更大的负载(2A)、但仍然可以工作、但压降仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    您可以分享您的布局图片吗? 这使得审查容易得多。 此外、放置也很重要。

    顺便说一下、我们是否有两个并行讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢重播、我将继续并删除其他内容。 我已附上整个光绘文件和电源区域的图片。

    e2e.ti.com/.../8741.A_2D00_1300_2D00_X09.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    请在施加输入电压时测量输入电压、输出电压、电流感应信号以及 COMP 信号。 最好是在一个示波器图中显示所有4条曲线、并尽可能详细地进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    由于我没有收到您的回复、我希望您能够解决该问题、我现在将关闭该问题。 请在下方发帖、或者如果此主题已锁定、请在仍有未决问题时启动新主题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    很抱歉、我在过去两周内生病了。 我发现问题不是由压降引起的、而是由电感器的 EMI 引起的、这会导致放大器中的压降、因为传感器对磁场非常敏感。 您是否知道降低 EMI 的任何方法。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    这可能有助于使用不同的电感器结构。 如果您有一个具有分布式磁芯的磁芯、例如磁粉芯、它通常会有所帮助。

    您可以对放大器的电源进行滤波、看看它是否有用。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经试过磁粉芯、运气不好、  您是否有 EVM 板的辐射发射图、以便我可以与我的板进行比较。

    因为我不知道当我将 磁场 H 探针放在靠近电感器或输出的位置时应该得到什么。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    是否确定压降来自磁场或传感器电源上的纹波? 如果是电源或 GND 上的噪声、您可以尝试在传感器电源上使用一个电容器、该电容器可以过滤您在那里测量的噪声的频率。

    我没有 EVM 的 EMI 测量。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我认为原因是由于磁场、因为当我从机箱上拆下电路板时、传感器不再出现尖峰、并且工作正常。 PCB 板安装在0.747英寸钢制背板上、间距为4mm、当 我将频谱分析仪连接到机箱时、可以看到机箱上的开关频率为300k、因此它与机箱耦合。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    非常感谢您的解释。 机箱是否连接到电路板上的 GND 平面? 例如、通过 Y-cap? 如果是、您能否检查 Y 形电容器的更改或机箱的隔离是否会改变行为?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我尝试使用 Y 形电容器(甚至常规电容器)将电路板 GND 连接到机箱、但没有电容器、结果相同、我也尝试将机箱接 地、结果不同。  

    一旦负载开启、在 LM34396上、您可以看到传感器尖峰、但如果您将 PCB 从机箱外部引入、则尖峰会消失。

    我们的底盘由钢制成、如下所示。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    您能否尝试用金属屏蔽转换器、并检查这是否会影响问题?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    是的、我们已经尝试了不同的屏蔽材料、它改进 了一些方法 、但它不会将其移除。 PCB 安装在后面板上的有趣点是主要原因、因为当我卸下后面板时、它工作正常。 也许我们必须使用不同的材料、因为钢 吸收了磁场。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    您是否尝试使用塑料螺钉而不是金属螺钉?

    如果在背面添加金属箔并接触 GND、会发生什么情况?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    由于我没有收到您的回复、我希望您能够解决该问题。 如果不是这种情况、请在下面发布或创建一个新主题(如果此主题已被锁定)。

    此致、
    Brigitte