This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65084:TPS650842设计的降压3中出现了压降

Guru**** 2525640 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975722/tps65084-a-voltage-drop-occurred-in-buck-3-for-tps650842-design

器件型号:TPS65084
主题中讨论的其他器件:CSD87381P

大家好、

我们的一个项目使用 TPS650842 PMIC 产品。 通电时,VNN (Buck3)中出现电压下降,这将导致以后断电。

我们已通过 I2C 读取此压降、然后尝试调节 VNN 电压、但 VNN 电压最终将达到约1.8V (规格显示 VNN 电压为1.05V@典型值)。 1.45V@最大值) 、则系统断电。

您能帮助 分析此问题的原因吗? 我在下面添加了电路设计的原理图和下降波形。

谢谢、

此致

原理图:

下降 波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在波形中、VNN 看起来不是达到1.8V、您能不能澄清您在做什么来导致 VNN 达到1.8V? 该电源轨压降并导致器件复位的频率如何? 其他电源轨是否同时下降?   如果您可以在关断发生时提供 LDO5V、VNN、V1P05A 和 V1P8A 的示波器截图、我应该能够提供一些更多信息。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、


    现在、我添加 了调整 VNN 电压时的误差图片、如下所示:

      

    在上图的 VNN 行出现下降后、我从 PMIC I2C 获得以下数据 VNNN=0.65V。 由于逻辑分析仪触发器的电平限制、不能输入 VNN。 示波器快照如下:

    与第一幅图右侧的波形相对应、我得到了一个波形和逻辑分析仪分析的数据:VNN 应为1.05V、但现在最高为1.8V。 波形如下所示:

    逻辑分析仪降低了显示比率、我们可以看到在整个上电过程中出现两段数据。 如下图所示:

    问:该电源轨压降并导致器件复位的频率如何?  

    答:现在我们可以看到 VNN 线路在电源打开时出现下降、然后它将导致系统断电。 概率为100%。

    问: 其他电源轨是否同时下降?

    答:VNN、VCC1P05A、V1P8A 也将出现压降。  此外、逻辑分析仪捕获的+V3P3A_PRIME (引脚31)的波形也会显示出现下降。 我想异常的 VNN 会导致 PMIC 异常工作。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、但我需要更多时间来查看您在此处提供的数据。 我将在明天提供更新。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    非常感谢。

    如果需要更多详细信息、请毫不犹豫地告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更详细地放大包含 VNN、VCC1P05A、V1P8A 和 V3P3A_PRIME 的示波器截图? 我想查看器件是否遵循正确的定序。

    当输出电压下降时、器件是否处于任何类型的负载下?  

    在您提供的屏幕截图中、您好像正在尝试将0x72写入寄存器0x22、这是正确的吗? 如果正确、0x72是寄存器0x22禁止的值。 请参阅部分中的 TPS650842数据表  5.10.9.该部分将提供您可以写入该寄存器的有效寄存器值。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    很抱歉地回答您的问题、 我们刚刚在过去几天举办了传统节日。

    以下测试中有两项结果:

    答:当 VNN 固定为1.05V 时、将看不到第一个压降、系统可以正常通电。
    b.断开 I2C、将看不到第一个压降、可以正常通电、但随后的稳定性测试失败。

    对您的问题的回答如下:

     VNN、VCC1P05A、V1P8A 和 V3P3A_PRIME 的放大时序图

    第一个下降的放大视图:

    2. 发生跌落时,系统没有添加任何额外的负载,只是执行正常的引导运行。

    3、 根据规范0x72=01110010、最后一个位是衰减模式选择。 因此有效位为0111001=39、~1.07V。 (但从波形的角度来看、最终将其调整为约1.8V)

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认从何处获取该数据表副本? 我已经检查了我末尾的两次不同数据表下载、看起来您的版本与我看到的该寄存器的版本不匹配。 根据文档、BUCK3CTRL 寄存器允许的最大值为0x43。  

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    我之前的回复中 BUCK3CTRL 的屏幕截图来自 TPS650840的数据表(第49页)。 我将其添加到附件中、请检查。

    我无法从 TPS650842的数据表中找到详细信息、能否与我分享?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该数据表适用于 TPS650840、它与 TPS650842略有不同。 要获取 TPS650842数据表的访问权限、请转至此 页面 并点击"可提供完整数据表和其他信息"这一行旁边的"立即申请"按钮。 完成此申请后、有人将审核您的申请并授予您访问 TPS650842数据表的权限、该数据表将向您显示该寄存器中的差异。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    非常感谢。

    我们能否继续关注 VNN (Buck3)中的压降? 下面的所有工作、如 VNN 电压调节和其他测试、都是为了解决问题。  

    此致、

    Lumina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您可能会看到奇怪的行为、这是因为您在 BUCK3CTRL 寄存器中设置了不正确的位。 请查看以下 TPS650842数据表屏幕截图中显示的有效位、并在尝试设置输出电压时使用此位以查看行为是否发生变化。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

     此项目中出现了有关 TPS650842的新问题、该问题描述如下:

    我们为 BUCK6替换了一组新的 MOS 、用于为存储器供电。 在调试过程中、我们发现 S3出现了断电问题、LX 的信号低至-1.8V (输入电源为8V)。

    是否有任何方法可以降低此 LX 的噪声? 我们尝试添加了一个缓冲电路(使用4.7 Ω/4700pF 或2.2 Ω/4700pF)、 但没有任何可解决此问题的因素。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您能否提供示波器屏幕截图并阐明您在哪个 LX 引脚上看到负电压瞬态?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    我已添加了整个示波器屏幕截图、请访问 it.e2e.ti.com/.../E117B_5F00_V23_2D00_T_E26C625F_.rar

    在我们的测试中、我们发现 TPS650842功率下降将在系统唤醒大约1分钟后发生(负载测试未完成、并且从睡眠模式唤醒时出现功率下降问题)。

    我们将一个4.7R 电阻器串联到 Buck1、Buck2、Buck6的 H 栅和 L 栅极;在 SW 上添加一个缓冲电路2.2R+4700pF;这可以降低电源故障的可能性、但问题将在大约4小时后再次出现。  

    我们测量到 SW 信号的峰值太大、而我们更改了缓冲电路的电阻值 、但没有得到改善。

    在测试中、发现 H 门和 L 门的 IC 端的最小值为 Buck1 VCC=-2.36V、Buck2 VGG=-1.48V、Buck6 VDDQ=-1.24V。  所有这些都 符合规范中-0.3V 的要求、SW 的值约为-1.5V。

    随附了一些测量波形、请帮助我们了解如何在规格范围内生成最小值。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    在昨晚的测试中、我们发现当12V 适配器用于电源时(此时 PMIC 的 VSYS 和 MOS 的输入为12V)、问题将如 之前所述发生。 但是、对于两节用于电源的电池(高达8.7V、MOS 和 VSYS 也是8.7V)、不会出现功率下降问题。 对此有任何建议吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我正在与我们的设计团队核实 DRVLx 和 DRVHx 引脚上的绝对最小值、以确保此瞬态不会成为问题。

    为了澄清您上一个帖子中的问题、您指的是哪个问题? 您是不是说在使用8.7V 电源时、DRVxx 引脚上没有看到负电压?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    我之前的答覆中的问题是 S3的掉电问题、LX 的信号低至-1.8V (输入功率为8V)。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    我们已准备好生产该项目、现在是否可以忽略该值(Lx 的信号低至-1.8V)是否在规格中所述的范围内? 我们想知道 我们可以做些什么 来降低这个值。  对此有什么建议吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我将与该器件的设计人员之一联系、以检查该负值并在明天提供更新。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    非常感谢、期待您的回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您能否提供 LX 引脚电压的放大范围截图? 我想查看每个开关脉冲发生该负电压瞬态的时间。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    附件是 VCC、VGG、VDDQ 的波形、请检查它们。

    e2e.ti.com/.../TPS650842_5F00_Transient.rar

    我们现在遇到了一个新问题。 在通过 HDMI 播放时、拔下 HDMI 电缆后、CPU 将卡住、持续时间可能长达数十秒、但稍后可以自动恢复。

    今天、我将 VCC 上的 MOS CSD87381P 替换为另一个 MOS AON6934A、系统工作正常(总共更换了两个部分)。  我尝试调整 MOS 和 PMIC 的参数(使用 CSD87381P)、但没有解决这个问题。 那么、如何 调整参数以正常使用 CSD87381P?

    我在 附件中添加了电路原理图、希望 对您分析问题有所帮助。

    e2e.ti.com/.../TPS650842_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我目前外出度假、我将在周一跟进此话题。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    Layne 现在是 ooo、感谢您的耐心。

    您是否有新问题的范围截图?