大家好、我们想确认是什么导致输出电流下降。
非常感谢。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们想确认是什么导致输出电流下降。
非常感谢。
-Mark
您好、Sean、我对延迟回复表示歉意。 我尝试获取此查询的原理图。
谢谢你。
-Mark
您好 Sean、
请参阅我的客户的回答。
我们使用6个 PC 琥珀色 LED 串联(P/N XPEBPA-L1-0000-00D01)。 LED 的额定电流为1A。我根据驱动的电流和将纹波电流保持在最小值所需的电感来选择电感器。 我们正在驱动用于精密光学着陆辅助的 LED、因此电流纹波会对系统性能造成不利影响。 我对另一串 LED 使用了相同的电路、只是我以200mA 的电流驱动它们、而该电路的工作原理与预期的完全相同。 我还附上了我创建的用于计算 LED 驱动器电路参数的电子表格。 如果您需要更多信息、请告诉我。
非常感谢。
-标记