This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:电流错误

Guru**** 2502805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977099/lm3404-wrong-current

器件型号:LM3404

大家好、我们想确认是什么导致输出电流下降。  

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      您只需发布问题、就需要提供情况信息。 我们无法完成您的帖子。

      基本上、Vin UVLO 或触发一些故障可能会导致输出电流下降。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、我对延迟回复表示歉意。 我尝试获取此查询的原理图。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/XP4177AS0321R_2D00_S1-PROTO_2D00_1-2020_2D00_05_2D00_23-_2D00_-CDR-Baseline.pdf

    谢谢你。  

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      请给我们一些时间来检查原理图和波形、因为我们在度假、我们将在2月20日前向您提供反馈。谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、我们是否有此更新?  

    非常感谢。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

       非常感谢有关过时的细节、我是否知道输出 LED 配置和规格是什么? 另一件事是、您是否根据数据集中的指南选择了电感器? 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请参阅我的客户的回答。

    我们使用6个 PC 琥珀色 LED 串联(P/N XPEBPA-L1-0000-00D01)。 LED 的额定电流为1A。我根据驱动的电流和将纹波电流保持在最小值所需的电感来选择电感器。 我们正在驱动用于精密光学着陆辅助的 LED、因此电流纹波会对系统性能造成不利影响。 我对另一串 LED 使用了相同的电路、只是我以200mA 的电流驱动它们、而该电路的工作原理与预期的完全相同。 我还附上了我创建的用于计算 LED 驱动器电路参数的电子表格。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    非常感谢。

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

       我是否可以检查电感器电流波形? 我想这可能触发了内部电流限制值。 或者、您可以尝试使用更高的电源电压或更低的 LED 计数来检查它是否会变为正常状态。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean 您好、根据他们的说法、他们 具有正确的输入电压、它在650mA 时保持稳定。 他们正在使用带有趋势绘图仪的万用表,并且在电流通过适当的偏置电压后没有看到任何电流波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean 离开 TI 后、另一位专家将在本例中为您提供帮助、请提供本例的相关波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、只是一个后续问题。

    是否有办法确定实现计算电流所需的输入电压? 电感器是否是对其唯一的影响? 如果选择了合适的电感器、我只需要高于正向电压的电压即可正确驱动 LED?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾将在这种情况下为您提供帮助、他 每年都在私人度假、他将在周五返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    输入电压由许多因素决定、例如输出电压/电流、开关频率、电感器。  

    此外、对于电感器、您还应注意电感器值旁边的饱和电流、因为过流会导致电感极低。

    您最好为我提供输入/输出电压和 SW 波形、以便进一步分析。

    谢谢!

    Robin