主题中讨论的其他器件: CSD17307Q5A
大家好、
我有一个 BQ24725A 定制板、目前我遇到设置问题。 问题就像 在定制 BQ24725A 电路板上电时、ACFET (参考电路板中的 Q1)损坏。 我想知道可能的原因是什么?
请提供任何帮助。
在这里、我要连接原理图、我使用的原理图与 BQ24725A 评估板类似
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有一个 BQ24725A 定制板、目前我遇到设置问题。 问题就像 在定制 BQ24725A 电路板上电时、ACFET (参考电路板中的 Q1)损坏。 我想知道可能的原因是什么?
请提供任何帮助。
在这里、我要连接原理图、我使用的原理图与 BQ24725A 评估板类似
您好、Eldho、
我已经查看了您的原理图。 以下是我注意到的与 EVM 原理图相比的差异:
是否可以更正1)、并确认2)是故意的? 我认为我们不需要担心3)、4)和5)。
此外、您能否详细说明导致 ACFET 损坏的上电顺序? 例如、当您插入20V 适配器时、是否会发生损坏? 在适配器插件期间是否连接了电池或系统负载? ACFET 损坏症状是什么?
此致、
Angelo
您好 Hari、
感谢您提供相关信息。 原理图的输入 FET 部分看起来正确、与 BQ24725A EVM 匹配。 您能否在插入20V 适配器的同一图形上捕获显示 VCC_20V、ACDRV、CMSRC 和 ACP 的波形? 这将向我们显示插入适配器时 ACFET 和 RBFET 的栅极、源极和漏极电压。
如果您可以在 BQ24725A EVM 上捕获相同的波形、这样我们就可以比较结果。 EVM 将帮助确定问题是与电路板相关还是与测试设置相关。
此致、
Angelo
您好 Hari、
感谢非常清晰的波形。 此适配器插入测试后、您自己电路板上的 ACFET 是否立即损坏/短接、但 EVM 上的 ACFET 正常? 换句话说、我们是否确定波形中显示的事件是什么损坏了 ACFET?
在这个时间刻度上、除了 EVM 上较慢的 VCC 斜坡外、您自己电路板和 EVM 的加电波形看起来几乎完全一样。 您能否在两个电路板上捕获相同的波形、但在 ACDRV、CMSRC 和 ACP 的上升沿非常接近地放大? 我想检查您的电路板是否短暂超过了 ACFET 的绝对最大 Vgs 额定值、并将波形与我们的 EVM 进行比较。
此致、
Angelo
您好、Angelo、
我们捕获了更多显示电路板和 EVM 上的 VCC、ACDRV、CMSRC 和 ACP 的放大波形。
在 我们的设计中将 CSD17307Q5A 用作 ACFET 时、如在 EVM 中一样、我们的板中 ACP 中出现负尖峰、并在粉末之后立即损坏。
此外、我们还使用额定值更高的 MOSFET SIR184DP-T1-RE3尝试了硼、发现负尖峰消失、MOSFET 未受损。
在这两种情况下、只有更改的部件是 MOSFET。 我将最新的波形与一起附加、请检查并更新。