主题中讨论的其他器件:TPS81256、 TPS61022、 TPS552882
当用作输入3V 至4V 和输出5V、的升压器时、它通过施加从 TPS81256升压到1引脚(Vin)、17引脚(VCCX)和10引脚(VOUT)的5V 电压来运行。
是否适合使用?
随附了电路图。
请回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢你的答复。
我将使用 TPS61022进行尝试。
顺便说一下,在 LM25118中,当从 TPS81256升压5V 时,
有问题吗?
随附了电路图。
感谢你的答复。
我是从贵公司的 WEBENCH 设计器中制作的电路板、但在3V 至4V 的低电压下无法正常工作。上面的电路图与之相对应。
从目录中的注释中可以看到、需要对引脚1 (Vin)施加5V 电压以进行启动、因此我尝试从 TPS81256升压5V 电压、但它不起作用。
此外、我尝试应用从 TPS81256升压到17引脚(VCCX)的5V 电压、但它不起作用。
最后、如果将 TPS81256升压的5V 电压施加到10引脚(VOUT)上、则可以正常工作。
通过这种修改、可以从3V 至4V 的输入开始、输出3A 或更多5V。
我认为这种修改是合理的、但它是如何的?
我将其发布在此公告板上、以获取技术意见。