This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118启动条件

Guru**** 2575695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS81256, LM25118, TPS61022, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981378/lm25118-lm25118-start-condition

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件:TPS81256TPS61022TPS552882

当用作输入3V 至4V 和输出5V、的升压器时、它通过施加从 TPS81256升压到1引脚(Vin)、17引脚(VCCX)和10引脚(VOUT)的5V 电压来运行。

是否适合使用?

随附了电路图。

请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5925402、

    LM25118的启动需要5V 电压、然后它可以在低至3V 的电压下工作、因此我认为该器件不适合您的应用。 您需要在5V 电压轨上提供多少电流? 然后、我们可以推荐更合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    假设输入为3V 至4V、假设输出为5V、3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低电压升压转换器在输入/输出电压范围内足够好。 我建议使用 TPS61022

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我将使用 TPS61022进行尝试。

    顺便说一下,在 LM25118中,当从 TPS81256升压5V 时,

    有问题吗?

    随附了电路图。

    e2e.ti.com/.../circuit_5F00_diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为这项工作。 您为什么要这么做?

    如果您需要3V~6V 5V、5A 输出降压/升压器件。 您可以试用 TPS552882

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我是从贵公司的 WEBENCH 设计器中制作的电路板、但在3V 至4V 的低电压下无法正常工作。上面的电路图与之相对应。

    从目录中的注释中可以看到、需要对引脚1 (Vin)施加5V 电压以进行启动、因此我尝试从 TPS81256升压5V 电压、但它不起作用。

    此外、我尝试应用从 TPS81256升压到17引脚(VCCX)的5V 电压、但它不起作用。

    最后、如果将 TPS81256升压的5V 电压施加到10引脚(VOUT)上、则可以正常工作。

    通过这种修改、可以从3V 至4V 的输入开始、输出3A 或更多5V。

    我认为这种修改是合理的、但它是如何的?

    我将其发布在此公告板上、以获取技术意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5925402、

    当向 VOUT 施加与实际输出电压不同的电压时、我不希望 LM25118中的所有功能仍能完全正常工作。 我不建议按照您的建议使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我知道、由于 VOUT 的电压输入不同、因此功能不令人满意。

    顺便说一下、它之所以不能正常工作、仅仅是因为将5V 电压从 TPS81256升压到1引脚(Vin)和17引脚(VCCX)? 是因为 VCCX 的电压很低吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5925402、

    我希望 VCCX 上的5V 电压不会超过 VCC 上的 UVLO。

    请选择一个设计用于此低输入电压下运行的器件。 LM25118不是适合此应用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    VCC 上的 UVLO 是否在内部生成的+7V 电压下运行?

    然后、如果对引脚17 (VCCX)施加+7V 电压、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5925402、

    它可能可以正常工作、但仍然不建议使用、请为您的应用使用适当的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    让我们考虑一下首先选择的 TPS61022。

    使用 TPS61022时是否存在类似 LM25118的启动条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请应用 TPS61022EVM 并参考数据表、了解启动行为。