This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:关于 BQ25606的充电操作

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977859/bq25606-about-charging-operation-of-bq25606

器件型号:BQ25606

你好。

我确认了 BQ25606充电操作的波形。 然后、我能够确认充电电流在1A 和2A 之间振荡的波形。

DM 可以发送电路图和模式图。

请告诉我解决方案吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、图片上传不正确、因此我将重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否测量了 VBUS 引脚上的 VBUS 电压?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。

    我之所以使用它、是因为它具有 VBUS 测试点。

    测试点直接连接到 BQ25606的 VBUS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了电池、是否有任何其他负载连接到 SYS、PMID 等?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    是的。
    SYS 和 PMID 也被连接。

    我怀疑电路板上的热敏电阻是原因、当我移除热敏电阻并测量充电电流时、这种现象消失了。
    但是、我再次连接热敏电阻并对其进行测量、但无法重现这种现象。

    电路板上的热敏电阻为 NTCS0603E3103FLT。

    所以我想问一个问题、这个 IC 有一个功能来限制充电电流的温度、但是我认识到当电池冷却时、它是有限的。
    充电电流是否即使在温度升高时也会受到限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 d/s 的充电模式期间、在低温(T1-T2)条件下、参考8.3.6.4 JEITA 指南合规性、充电电流被减少至设定的快速充电电流的20%。 在热温度(T3-T5)下、充电电压降至4.1V

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您提供有关 JEITA 特性的详细信息。

    除温度或热敏电阻之外、是否还有其他可能的原因?
    充电电流的振幅在大约5秒的周期内出现。

    如果您需要电路图或图案、请联系我们。
    我将由 DM 发送。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。

    如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。

    请检查 STAT 引脚是否 指示任何故障并 从此处进行调试。 当充电暂停(输入过压、TS 故障、计时器故障或系统过压或电池过压)时、STAT 引脚将以1Hz 的频率闪烁。

    另请检查  输入源是否过载、电流是否超过输入电流限制或 VBUS 引脚电压是否降至输入电压限制以下。

    当达到输入电流限制或输入电压限制时、器件会减小充电电流、直到输入电流降至输入电流限制以下且输入电压升至输入电压限制以上。 随着系统负载持续增加、电源路径会使电池放电、直到满足系统电源要求。 此补充模式可防止输入源过载。    有关详细信息、请参阅在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)和 www.ti.com/.../bq25616.pdf 上的9.3.6.2动态电源管理。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢你的答复。

    ①关于 STAT 引脚输出
    STAT 引脚输出在充电完成前为低电平、感谢您的回复。

    ①关于 STAT 引脚输出
    当这种现象发生时、STAT 引脚不会闪烁并继续输出低电平。 该线程中的图形还显示了 STAT 引脚输出。

    (2)输入源过载和输入电流限制值
    我很抱歉。 我忘记了可以作为输入源提供多少 A。 但是、如果您查看该图、可以看到在前两个半小时内可以稳定地提供2A 电流。

    另一个测量结果表明、它可以在2A 电流下连续充电。
    因此、我认为输入侧没有负载。

    此外、在不将负载连接到 VSYS 侧的情况下执行测量。 空载状态。

    输入电流限制和充电电流限制如下。
    IINDPM:2.5A (RLIM:200Ω Ω)
    ICHG:2.0A (RCHG:332Ω Ω)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行这项工作、并将很快返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到了仅在连接热敏电阻时才会发生这种行为。 您是否在充电过程中监测过 VTS (TS 引脚电压)和 VREGN (REGN 引脚电压)以及 VTS/VREGN?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有测量这种现象发生的时间。

    我再次连接热敏电阻并测量 VTS、但无法重现这种现象。

    我想知道这种现象与上次发生的情况有何不同、但我不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     先前的测试中可能存在设置问题。 我们也不会观察 EVM 上的行为。 该线程被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。