Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
你好。
我确认了 BQ25606充电操作的波形。 然后、我能够确认充电电流在1A 和2A 之间振荡的波形。
DM 可以发送电路图和模式图。
请告诉我解决方案吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很抱歉耽误你的回答。
是的。
SYS 和 PMID 也被连接。
我怀疑电路板上的热敏电阻是原因、当我移除热敏电阻并测量充电电流时、这种现象消失了。
但是、我再次连接热敏电阻并对其进行测量、但无法重现这种现象。
电路板上的热敏电阻为 NTCS0603E3103FLT。
所以我想问一个问题、这个 IC 有一个功能来限制充电电流的温度、但是我认识到当电池冷却时、它是有限的。
充电电流是否即使在温度升高时也会受到限制?
您好!
有关 BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。
如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。
请检查 STAT 引脚是否 指示任何故障并 从此处进行调试。 当充电暂停(输入过压、TS 故障、计时器故障或系统过压或电池过压)时、STAT 引脚将以1Hz 的频率闪烁。
另请检查 输入源是否过载、电流是否超过输入电流限制或 VBUS 引脚电压是否降至输入电压限制以下。
当达到输入电流限制或输入电压限制时、器件会减小充电电流、直到输入电流降至输入电流限制以下且输入电压升至输入电压限制以上。 随着系统负载持续增加、电源路径会使电池放电、直到满足系统电源要求。 此补充模式可防止输入源过载。 有关详细信息、请参阅在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)和 www.ti.com/.../bq25616.pdf 上的9.3.6.2动态电源管理。
谢谢、
宁。
你(们)好,宁
感谢你的答复。
①关于 STAT 引脚输出
STAT 引脚输出在充电完成前为低电平、感谢您的回复。
①关于 STAT 引脚输出
当这种现象发生时、STAT 引脚不会闪烁并继续输出低电平。 该线程中的图形还显示了 STAT 引脚输出。
(2)输入源过载和输入电流限制值
我很抱歉。 我忘记了可以作为输入源提供多少 A。 但是、如果您查看该图、可以看到在前两个半小时内可以稳定地提供2A 电流。
另一个测量结果表明、它可以在2A 电流下连续充电。
因此、我认为输入侧没有负载。
此外、在不将负载连接到 VSYS 侧的情况下执行测量。 空载状态。
输入电流限制和充电电流限制如下。
IINDPM:2.5A (RLIM:200Ω Ω)
ICHG:2.0A (RCHG:332Ω Ω)