This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:如何计算输出电流

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980039/tps61088-how-to-calculate-the-output-current

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: TPS61022

尊敬的先生:

我的设计输入5.5V 输出3.9V

如何计算输出电流? 11.9A 2A 或3A?

在 spece2e.ti.com/.../2844.TPS61088.pdf 上 ,输出电压为4.5-12V。 我的设计是3.9V  、 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    TPS61088是一款输出电压高于输入电压的升压转换器。

    您需要一个降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2313.TPS61088.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了我的 sch。 输入电压为0.9-2.4V VCC 为5.5V。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    我建议为此应用选择 TPS61022。

    请遵循 应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack:

    您是否有估算电流的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    您是指输入电流还是输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack:

    我是说输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    您可以使用该公式来估算输出电流。

    Iout = Vin*Iin *效率/Vout

    VIN:输入电压  

    IIN:允许的最大输入电流。 对于升压转换器、请查看数据表开关电流限制规格并考虑电感器纹波

    效率:80~90%

    VOUT:输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    如果 I 输入没有受到限制、那么输出应该受到电感器的限制?

    回到我的项目我的电感器电流(RMS)是6.7A、我的输出电流应该是6.7*80%*Vin/Vout?

    我无法理解数据表中的典型应用为什么  TPS61088 3.3V 至9V/3A 输出转换器电流的 sch 为3A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    您是否仍想使用 TPS61088? 而不是 TPS61022?

    数据表中的典型应用只是一个示例。 我们将正常留出一些余量。

    在 PFM 模式下、TPS61088开关电流限制的最小值为10.6A。 考虑到电感器电流纹波、输入平均电流必须小于~9A。 假设效率为90%,最大输出电流为3.3V*0.9*9/9=2.97A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户想知道这是否是输出3.9V (超出4.5V 规格)的问题。

    此设计已投入大规模生产。  我想估算输出容量。 那么我的设计输出电流 I out=2.4V*1.5A*90%/3.9V=0.83A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5A 的来源是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.5A 受输入电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您具有1.5A 输入电流限制、则计算正确。