Other Parts Discussed in Thread: TPS54540B, LM61460, LM61460-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54540B 主题中讨论的其他器件: LM61460、 LM61460-Q1
大家好,我正在寻找设计方面的小帮助 ,我一直在设计具有 稳定输出的低噪声降压转换器, 主要用于 200mA 至4A 的电流 ,输出电压可通过微调器调节。 我使用 tps54540b 进行了一些测试 ,但 在动态负载上使用时输出电压不稳定(转换器将驱动输出 级以驱动高功率激光二极管),感谢您的帮助