This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540B:可调节降压转换器

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54540B, LM61460, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977085/tps54540b-adjustable-buck-converter

器件型号:TPS54540B
主题中讨论的其他器件: LM61460LM61460-Q1

大家好,我正在寻找设计方面的小帮助 ,我一直在设计具有  稳定输出的低噪声降压转换器,  主要用于 200mA 至4A 的电流 ,输出电压可通过微调器调节。 我使用 tps54540b 进行了一些测试 ,但 在动态负载上使用时输出电压不稳定(转换器将驱动输出 级以驱动高功率激光二极管),感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    是的、我们的降压转换器应该能够做到这一点、但我建议您使用 LM62440等较新器件(36V、4A、2.1MHz)。 LM61460 (6A、400kHz 版本)实际上具有适用于 USB-C 且具有可扩展输出电压的参考设计。 请 参阅此处。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错,但在市场上不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    好的一点、这是目前缺货的情况。  您的项目时间表是什么?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要至少一个器件来测试我的项目  、并且需要在6月进行原型设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要至少一个器件来测试我的项目  、并且需要在6月进行原型设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    LM61460-Q1提供了一些器件(此处向下滚动)。 目前库存为58。

    Sam