主题中讨论的其他器件: USB2ANY
尝试使用+5V 电源从 SPI 总线唤醒 BQ79600EVM。
LED 指示灯 不亮。
连接根据附加的文件完成。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尝试使用+5V 电源从 SPI 总线唤醒 BQ79600EVM。
LED 指示灯 不亮。
连接根据附加的文件完成。
您好 Kristin
感谢您的快速回答、在移动电阻器 R7->R8和 R9->R10后、我的 EVM 板 BQ79600仍然存在问题。
@ 5V 连接、EVM BQ79600上无 LED 灯、 EVM BQ79600不使用来自电源的电流(0.0000 A)。
尝试 从 EVM BQ79600在 SPI 总线上获取任何答案、但我在 Miso_TX 引脚上没有获得任何响应。
您好、Lennart、
感谢您的耐心等待。 您的 ping 信号看起来正常、但如果器件未唤醒、则自动寻址肯定不起作用。
您说您在 EVM 上根本看不到任何电流。 您能否仔细检查电路板左侧的5V/12V 跳线是否位于正确的位置? 您能否共享您使用的电源类型以及电流限制设置为什么?
验证 EVM 是否与我们的内部电路板协同工作也是一个好主意。 您是否有可用的 USB2ANY 板? 使用此板、您可以将 BQ79600EVM 与我们的 BQAutoEval GUI 连接、后者可以发送唤醒 ping。
此致、