This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:借助 SPI 总线唤醒 BQ79600

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981549/bq79600evm-wake-up-bq79600-with-help-of-spi-bus

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尝试使用+5V 电源从 SPI 总线唤醒 BQ79600EVM。
LED 指示灯 不亮。  

连接根据附加的文件完成。

e2e.ti.com/.../toTi.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lennart、

    感谢您分享您的设置图片。 您还需要打开 R7和 R9并短接 R8和 R10。 R7/R9用于 UART 通信、R8/R10用于 SPI 通信。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristin

    感谢您的快速回答、在移动电阻器 R7->R8和 R9->R10后、我的 EVM 板 BQ79600仍然存在问题。

    @ 5V 连接、EVM BQ79600上无 LED 灯、 EVM BQ79600不使用来自电源的电流(0.0000 A)。

    尝试  从 EVM BQ79600在 SPI 总线上获取任何答案、但我在 Miso_TX 引脚上没有获得任何响应。

     SPI 总线上的测量值、请参阅随附的 document.e2e.ti.com/.../toTi02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lennart、

    感谢您分享您所运行的测试的大量详细信息。 请给我一些时间来查看并建议后续步骤。 我将在本周结束前为您提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lennart、

    感谢您的耐心等待。 您的 ping 信号看起来正常、但如果器件未唤醒、则自动寻址肯定不起作用。

    您说您在 EVM 上根本看不到任何电流。 您能否仔细检查电路板左侧的5V/12V 跳线是否位于正确的位置? 您能否共享您使用的电源类型以及电流限制设置为什么?

    验证 EVM 是否与我们的内部电路板协同工作也是一个好主意。 您是否有可用的 USB2ANY 板? 使用此板、您可以将 BQ79600EVM 与我们的 BQAutoEval GUI 连接、后者可以发送唤醒 ping。  

    此致、