This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54319:tps54319 UVLO 电阻

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54319, TPS54561, TPS62826
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980619/tps54319-tps54319-uvlo-resistance

器件型号:TPS54319
主题中讨论的其他器件: TPS54561TPS62826

您好 TI

我想知道 tps54319数据表中公式(3)中的4.6来自哪里?  

由于 R1和 R2的计算与 tps54561数据表不同、哪一个是正确的?

感谢您的帮助。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54319.pdf?ts=1614046763490&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS54319

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54561.pdf

金森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、

    感谢您的提问。

    这两个公式应该提供相似的结果、因为 R2和 RUVLO2公式是相同的。

    假设 vena = 1.18V、并将(4)的分子和分母乘以 RUVLO1、您可以看到两个分子都类似于 vena * R1。

    教派的情况略复杂一些。

    从 R2公式开始、我们可以写出其分母、如(a):

      

    移动到 RUVLO2分母(乘以 RUVLO1后)、您将得到:

    通过 RUVLO1公式、您可以获得(B):

    并代入上一个

    因此(A)和(B)具有相同的结构。

    这是否澄清了您的问题?

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano  

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefano

    我明白了、感谢您的帮助。

    我对 Ruvlo2中的 Vstart 和 R2中的 Vstop 之间的以下差异没有太多的关注。  

    除 R1中的0.944外、这两个方程应该相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefano

    参考以下6个公式、我再次计算 R1和 R2。

    当我使用公式(1)(2)或(3)(4)时、得到的结果与 r1=88.23k 和 r2=36.43k 相同。 没错。

    但是、当我使用具有0.944的公式(5)(6)时、我得到的结果是 R1=22.35k、R2=10.30k。 这些结果与上述结果有很大不同。

    那么、我想知道0.944来自哪里? 我们应该何时使用0.944?

    这里是我的计算 Excel、适合您的基准。 感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../UVLO_5F00_Calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、

    感谢您的提问。

    作为一般考虑、您应该记得这两个器件有很大不同;尤其是 TPS54319是低电压器件、而 TPS54561可支持高达60V 的输入电压。 这意味着、即使此特性相同、IC 实现也会非常不同、并且还可能导致不同的参考公式。

    请在设计过程中参阅特定器件数据表。

    我将在内部检查有关0.944因子的更多信息、但由于器件很旧、只有很少的文档可用。

    顺便说一下、您是否将其用于新设计?

    如果是、我建议您参考3A 应用中的 TPS62826这一较新的替代产品。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefano

    感谢您的回复。

    如果您有任何更新、请告诉我0.944系数是如何产生的。

    金森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、

    我将深入研究它、并在明天向您提供最新信息。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson、

    感谢您的耐心等待。

    TPS54319和 TPS54561 具有不同的 EN 电压阈值。 TPS54319的滞后电压为1.25V (上升)和1.18V (下降),而 TPS5455042的阈值没有滞后电压。 该系数应与1.8/1.25=0.944之比有关。  

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefano

    你好。 这对我有很大帮助。