This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431:稳定性评估

Guru**** 2457750 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975637/tl1431-evaluation-of-stability

器件型号:TL1431
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好的支持团队。

我正在考虑如何确保 TL1431的相补角。
作为一种方法、我参考了图 应用手册(SLVA482A)中的第3部分)如何减少 IKA。
这是最有效的方法吗?
如果有其他有效方法、您会告诉我吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    使用 TL1431和使用数据表上的图形时、建议查找与您的系统匹配的电压和电流曲线(向上舍入)。 然后从不稳定区域移开1/2个十倍频程。 这将为变化提供足够的裕度。

    例如、在图12中、如果我的 IKA 为10mA 且 VKA = 5V。 我会使用低于5nF 和高于4.7uF 的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San

    感谢您的支持。

    但是、您的答案不是我想要的信息。

    我们希望实际验证电路板上的电路是否具有相位裕度、您能否向我们提供有关如何实现这一点的信息?
    我认为可以通过如 AppNote (SLVA482A)中所示的瞬态减小 IKA 电流来确认它、它是正确的吗?

    此致、

    千兆

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    视情况而定。 这是否用作电压稳压器? 比较器? 还是光耦合器反激式拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San

    很抱歉、我的信息不好。

    我们将继续从以下职位考虑这一问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/974167/3601302#3601302

    我们将用作电压稳压器。(请参阅以下电路。)

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    对于此应用、有两种类型的方法来测试相位裕度:大信号和小信号。

    最简单的是向 TL1431施加大脉冲的大信号。 这可以在启动行为中看到。 良好的相位裕度将显示信号斜升且没有振荡。 较差的相位裕度将在启动和淡出后产生纹波。 没有相位裕度会产生振荡。 这是在不需要外部设备的情况下查看相位裕度的实用方法。 此测试需要在最低 VIN 高负载情况下的最坏情况下进行。 在所需的最高温度下执行此操作也很有帮助、因为温度会降低相位裕度。

    小信号相位裕度通常保留用于电源设计。 这涉及到使用波特图分析器、而且更加复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San

    感谢您的友好支持。

    好的。我明白了。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San

    我收到了有关这一点的另一个问题。

    请您继续为我们提供更多支持吗?

    由于设备不可用、客户放弃了小信号的相位裕度验证。

    在0.1uF 输出电容下、它们使用电阻负载进行了测试、并表示随着负载电流的增加、稳定性似乎有所提高。
    还有人问我为什么。
    您会给我一些信息或建议来解释原因吗?

     此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    数据表上的稳定性图是使用0 ESR 陶瓷电容器时的情况。 TL1431器件与电解电容器等高 ESR 电容器一起工作时保持稳定。

    很难猜测交流性能为什么会得到改善、但对于该电路、器件似乎比它们的性能更稳定。

    我同意小信号分析很难运行并且不实用、但我建议进行大信号测试。

    一个简单的大信号测试是打开和关闭 TL1431并查看是否存在振荡、如果没有振荡/无纹波、则器件在该特定条件下保持稳定。 我建议从0.1uF 电容器范围中移除、因为批次之间存在很大的不稳定风险。

    如果它们由于0.1uF 而保持稳定、则可以在一个1器件上工作、但可能无法在另一个器件上工作。

    令我惊讶的是、一个负载影响了 TL431的性能。 您是否对有负载和无负载进行过比较?

    他们能否在决定电容器解决方案之前测试多个 TL1431?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-Sann

    很抱歉我的答复很晚。

    我向我的客户确认 了您的问题。

    他们确认的是、随着负载的增加、振荡的振幅变得更小。

    似乎并不意味着振荡完全停止。

    有人问我、为什么、您知道吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我不知道原因。 我无法预测器件振荡时的行为。 通常情况下、振幅越大、器件就越不稳定。 流经 TL1431的电流越大、它就越稳定。 不稳定性区域附近的电容器会使其不稳定。

    我无法预测器件在不稳定区域中的不稳定程度。 我看到过在较低电流下出现较小振荡的器件、然后随着电流在不稳定区域增加而变得更加不稳定、但这不是我们可以预测的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San

    感谢您的友好支持。

    我知道。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San

    感谢您的友好支持。

    我知道。

    此致、

    千兆