Hı μ A
我正在设计电源电路。 系统要求;
输入电压:27-48V (标称电压27V)
输出电压:24V
输出电流:5A
由于我目前处于试验阶段、电路印刷在铜板上。 我第一次尝试将391 KHz 作为频率、当我无法获得所需的结果时、我尝试将其设置为100KHz。 我使用石头电阻器来获得放大器。 我在6欧姆电阻器上得到3.8A 电流、但经过一段时间后、电压降至18伏(输入电压27.5)。 我将输入电压增加到32.5伏、过了一段时间、输出电压下降到20伏。 顺便说一下、比率为0.6。 以及在高电流下过热
此致
Mehmet