This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:4A 下的压降和发热

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978204/tps54560-voltage-drop-at-4-a-and-heating

器件型号:TPS54560

Hı μ A

我正在设计电源电路。 系统要求;

输入电压:27-48V (标称电压27V)

输出电压:24V

输出电流:5A

由于我目前处于试验阶段、电路印刷在铜板上。 我第一次尝试将391 KHz 作为频率、当我无法获得所需的结果时、我尝试将其设置为100KHz。 我使用石头电阻器来获得放大器。 我在6欧姆电阻器上得到3.8A 电流、但经过一段时间后、电压降至18伏(输入电压27.5)。 我将输入电压增加到32.5伏、过了一段时间、输出电压下降到20伏。 顺便说一下、比率为0.6。 以及在高电流下过热

此致

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我用作设计的原理图。 我以不同的方式展示了我使用的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我认为使用铜板可能不是检查电路的最佳途径、因为它具有高输出电压和热性能。  

    webench 设计似乎为您的设计提供了所需的初始组件值。  

    如果您愿意、我们可以向您发送评估模块、以便更好地评估您的设计。  

    请输入您的地址、我们可以为您提供评估模块以供您试用

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief  

    您发送的卡将加快我从设计到生产的过渡速度。非常感谢。

    我的公司地址与此类似;

    SAVEMA MARKALAMA VE KODLAMA MAKİNELERİ(SAVEMA 标记和编码机)

     Fevzi Çakmak Mahallesi、Ahmet Petekçi Caddese、No:5L/1、Caratay/Konya/TÜRKİYE

    此致

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    感谢您提供相关信息。 我不确定是否可以向土耳其发货。 我认为您位于美国。  
    在这种情况下、您能否共享您的布局、我可以检查这是否足够。  
    一般而言、我们需要良好的4层设计才能获得良好的热性能


    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    我向您发送了有关 PCB 文件的邮件。  

    谢谢

    此致

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehmet 我现在不在办公室、无法访问互联网 。我可以查看您在周一2月22日发送的文件 、对延迟表示歉意 。感谢 Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我在电子邮件中没有看到 PCB 文件。 您将文件发送到何处?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    您可以向我发送您的邮件地址吗? 我发送了 noreply@mail.e2e.ti.com

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是 arief.hernadi@ti.com

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我相信我们通过电子邮件回复了这个问题。 因此、我现在将关闭该线程

    谢谢

    -Arief