This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向跳线

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979783/bi-directional-jumpers

主题中讨论的其他器件:LM5170EVM-BIDIRLM5170、鳄鱼

您好!

我们有以下测试设置。

其中、部分时间我们希望使用48V 电池运行电机、部分时间我们希望使用发电机为电池充电。  我正在尝试为我们的测试设置确定 LM5170EVM-BIDIR 的正确跳线配置。  插入电池后、我们看到 LM5170EVM-BIDIR 的高侧为~50V、LV 侧无任何电压。

谢谢、

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来原始图像未附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    感谢您使用 LM5170。  按照连接的跳线设置图进行操作。  有关默认电压设置、请参阅 EVM 用户指南。  您可能需要调整 R77和 R78以将输出电压设置为所需的值。

    e2e.ti.com/.../LM5170EVM_2D00_Bidir.pdf

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢。  我想知道我们是否可以通过 J17而不是 J28来控制方向?

    谢谢、

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我按照图中所示设置电路板、但在12V 输出上只能看到1.5V 电压。  默认值为14V。

    谢谢、

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我展示您的电路板照片、以便我可以检查您的跳线使用情况。

    谢谢。

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了50kOhm 电阻器以检查电阻、但没有机会将其放回。  我没有短接使能端、因为我通过 J17启用了它。  我也在背面放置了一个短接。

    谢谢、

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 PCB 背面 D3旁边的两个外露焊盘上焊接了一个铜带?

    您应该在 J29上有一个跳线。   

    抱歉、我前面图表中的跳线位置错误。  J1和 J21都应将跳线接头置于48V 侧。   在您的图片中、J1正确、但 J21位置错误。   

    要更正这些错误、您应该能够建立操作。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已进行上述更改、但现在我们看不到12V 侧上有任何电压。

    使用此配置时、我没有看到电源输入端有任何电压。  当我在 J17引脚44和43上施加10V 电压时、我确实会在电源上看到10V 电压、但在输出侧没有看到任何电压。

    谢谢、

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终将3.3V 和5V 电压直接施加到 J17引脚23和25。 当我执行此操作时、降压指示灯亮起、但12V 侧仍然没有电压。  您能不能建议您尝试其他什么?

    谢谢、

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按照我昨天的消息、将 J29关闭以上拉 EN1?   如果您将 J1和 J21的跳线移至侧引脚、则应该具有板载偏置电源产生的3.3V 和5V 电压。  也请检查 J4和 J37连接。  照片中显示了两个鳄鱼夹进行连接。


    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我闭合了 J29、将 J1和 J21移到48V 一侧、背面的焊盘上有条带。  我还检查了我用鳄鱼夹制作的连接、它们看起来很好。  我买了一些短路块、计划下周初安装。  当我以这种方式进行配置时、我注意到 U3和 U4上没有10V、但当我向 J17施加10V 时、我在输入上看到10V、但在输出上没有看到任何东西。  然后、我向 J17施加3.3V 和5V 电压、降压灯亮起、但12V 端子处仍然没有电压。

    谢谢、

    安娜   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    很抱歉、我无法告诉您是否安装了 R4。  您的图片不是很清晰。  您能否以更好的分辨率重新拍摄照片?  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我无法确定如何使用升级后的论坛上传图片。  但我在 R4上有一个电阻器。

    谢谢、

    安娜