This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:过压分析

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707A, EV2400, BQSTUDIO, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981676/bq40z50-over-voltage-analysis

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ24707AEV2400BQSTUDIO

您好、先生、

日本客户在分析缺陷产品时遇到问题。

您能否分享您的宝贵建议?

背景:

对于锂离子电池充电器、

我们设计的电池充电器采用 BQ24707A、
并使用 BQ40Z50R3为3节串联智能电池充电、
但是、电池充电期间突然出现15V 过压、智能电池损坏。
请找到下面的纹波。


您能给我一些关于可能原因的建议吗?
此外、对于故障分析、您能否告诉我们首先要确认什么?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    这似乎是充电器问题、电量监测计无法以这种方式为电池提供电压。

    您能更详细地解释系统并完成测试吗? 您能否共享使用 bqStudio 和 EV2400捕获的日志?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    谢谢你。

    请找到从 BQStudio 获取的日志文件。
    它不会同时记录上述帖子的纹波。

    e2e.ti.com/.../battery-charge-log_5F00_Marked.xlsx

    电池充电器设计使用 bq24707a 来记录电池电量。
    对于样本596、

    我认为有数据表明发生了异常电压。

    VCC 直流24V 电源至 bq24707A、

    bq24707a 的外设设计遵循典型系统原理图。

    有必要调查 bq24707A 高电压的原因、
    我不知道该采取何种方法、我会向您提供宝贵的建议。

    首先、我想知道硬件设计问题或软件或通信异常的原因。

    上述接线柱中的纹波。

    通道1:SMBus SCL
    CH3:蓄电池+和-之间的电压
    CH4电池充电电流

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    充电器是否也位于同一条 SMBus 线路上? 您知道什么 IC 会像这样导致 SCL 线路振荡吗?

    如前所述、监测计无法为电池或电流提供电压、因此充电器可能存在问题。 我将单独发布充电器链接、以便充电器团队也可以查看这一点。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    谢谢你。

    正在等待您与我分享该主题链接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    很抱歉、我认为可能会有误解、您应该能够单独安排一条线程、以便与充电器团队进行讨论。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    谢谢你。
    电池充电器(bq24707a)和电池电量监测计(bq40z50r3)位于同一 SMBus 线路上。
    在发生过压时、似乎尚未进行通信。
    请查找所附图片。

    [ 过压纹波的时间]

    [ SCL 线路上的电压振荡]

    SCL 线会振荡大约40秒、
    之后我不知道再次变为5V 的原因。

    我已添加图片、请确认。
    完全振荡。
    SCL 线路已通过充电器侧的4.7K 欧姆上拉至5V!
    (不幸的是,我没有测量 SDA 线。)

    测试完成后、保险丝打开、作为电池组自我保护
    电池充电器未损坏、可以为其他电池充电。

    如果不 是电池电量监测问题、您能否帮助您创建案例来分析 电池充电器问题。

    感谢您的宝贵建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如何确认 bq40z50导致 SCL 振荡? 一旦我们能够隔离导致纹波的 IC、我们就可以进一步进行调试。 我在电池电量监测计组中、您需要单独发布一个链接电池充电器 IC 器件型号的帖子、以便充电器团队提供反馈。

    我们将需要看到 SDA 线、以确认是将时钟应用到 SCL 的监测计还是充电器。

    此致、

    Wyatt Keller