This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:输出电流噪声

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979723/lm2663-output-current-noise

器件型号:LM2663

您好专家、

我的客户在 LM2663的输出电流噪声方面存在问题。

配置:正倍频器

输出电流波形

二极管(D1): 客户尝试将二极管从 SS355VMTE-17 (VF=1.2V)更改为 RB520SM-30 (VF=0.58V),因为建议使用低 VF 二极管。

那么、该噪声略有改善。 请问原因是什么?  

此外、您能否告诉我您对二极管 VF (最大值)的建议?

噪声频率 :约75kHz

我想、它是开关频率、对吧?

数据表描述了 Fsw = 27.5kHz (最小值)、75kHz (典型值)。 请告诉我最大值吗?

此外、这种变化取决于哪些参数? (温度/输入电压/单位变化/类似情况)

您是否对避免电流噪声有任何想法?

谢谢

穆克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    您是指输出电流波形顶部的尖峰、对吧?

    您使用哪种类型的电容器?

    根据电气特性下方的注释6、LM2663的振荡器频率为150kHz、因此开关频率为75kHz。 通过在引脚 OSC 与 GND 之间添加一个电容器、开关频率可以改变。 请参阅数据表中的图8和9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里吉特-圣

    > 您是指输出电流波形顶部的尖峰、对吧? :是的,我指的是尖峰。

    >您使用哪种类型的电容器? : 陶瓷电容器

    该噪声是否受二极管特性的影响? 此外、您能否告诉我您对二极管 VF (最大值)的建议?

    >根据电气特性下面的注释6, LM2663的振荡器频率 为150kHz,因此开关频率为75kHz。 通过在引脚 OSC 与 GND 之间添加一个电容器、开关频率可以改变。 请参阅数据表中的图8和9。

    客户希望了解开关频率变化规格的因素。 此外、Fsw 规格的测试条件为 OSC=Open

    我发现图9至12。 这意味着、开关频率 的变化取决于温度和电源。 (当然、单位变化)

    您对其他因素有什么想法吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我建议在 IC 附近添加一个与输出电容器并联的小型高频电容器、该电容器在噪声尖峰的频率下仍然具有容性(尖峰的上升和下降时间很重要、而不是开关频率)。 此时使用的输出电容器很可能已经在该频率下感应。

    我不希望二极管会影响这些尖峰。 正向电压不是很重要、因为它只能确保 VIN 和 VOUT 之间的差异在启动时不会变得太大。 只需使用一个二极管、而不是2个串联。

    飞跨电容器的串联电阻确实如此、因此串联电阻可能有所帮助、但这会降低效率。  

    如果测试条件列中没有给出测试条件、请获取列表顶部的测试条件。 这是通用测试条件。 在测试条件列中、只给出对顶部条件的更改。

    我不希望有更多的因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我 请求为输出电容器和飞跨电容器添加0.1uF/0.01uF 等小型电容器。

    他们试图增加0.1uF。 但是、噪声并未得到改善。

    我将尝试建议飞跨电容器的串联电阻。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    它们是否在飞跨电容器和输出端添加了小型高频电容器? 如果是、它们只应向输出端添加高频电容器。 这个小电容器需要尽可能靠近 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    我希望您能够解决此问题、因此我现在将关闭该主题。 如果未解决问题、请在下方发帖、如果此主题已锁定、请启动新主题。