This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:电路故障

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979786/lmr62421-circuit-breakdown

器件型号:LMR62421

您好!

我在实现 LMR62421XSD/NOPB 的电路中遇到问题。
它用于将电压从5V 升压到18V。 18V 电压提供给3个 LDO。 该电路采用 Webench 设计、电感减小了一点点。
电路工作正常、但在某些使用后会中断、目前在无负载的情况下对其进行了测试(仅 LDO)。 在最终应用中、负载将小于50mA、平均值为20mA。
电源是5V 的工作台电源、工作正常。

您是否有任何建议或调试步骤?

BR、
Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    如果可能、请与 LDO 共享您的原理图。

    在使用后、您的休息到底意味着什么? 您是否可以在输入和输出电压发生故障时测量该电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    由于我没有听到您的反馈、我希望您能够解决您的问题。 如果不是这种情况、请在下面发布或创建一个新主题(如果此主题已被锁定)。