请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR62421 您好!
我在实现 LMR62421XSD/NOPB 的电路中遇到问题。
它用于将电压从5V 升压到18V。 18V 电压提供给3个 LDO。 该电路采用 Webench 设计、电感减小了一点点。
电路工作正常、但在某些使用后会中断、目前在无负载的情况下对其进行了测试(仅 LDO)。 在最终应用中、负载将小于50mA、平均值为20mA。
电源是5V 的工作台电源、工作正常。
您是否有任何建议或调试步骤?
BR、
Nicolas