主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R2
你(们)好
在我的应用中、电池将始终在不张弛的情况下进行循环、因此我启用了快速 Qmax 更新(FAST_Qmax_FLD=1)以在不张弛的情况下获得 Qmax 更新。 在我的测试中、我多次循环电池、但电池 Qmax 仅发生两次
如需更多信息、我使用 BQ40z60并从5% RSOC 循环电池、直至获得 VCT。 我想 Qmax 将在每个周期更新一次、但实际上、Qmax 仅在7个周期内更新了两次、这是否正常?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在我的应用中、电池将始终在不张弛的情况下进行循环、因此我启用了快速 Qmax 更新(FAST_Qmax_FLD=1)以在不张弛的情况下获得 Qmax 更新。 在我的测试中、我多次循环电池、但电池 Qmax 仅发生两次
如需更多信息、我使用 BQ40z60并从5% RSOC 循环电池、直至获得 VCT。 我想 Qmax 将在每个周期更新一次、但实际上、Qmax 仅在7个周期内更新了两次、这是否正常?
谢谢
您好、Wyatt、
请检查一下
e2e.ti.com/.../battery001.gg.csv
e2e.ti.com/.../Autocycle-1-_2800_FQmax-Enable-5_2D00_vct_2900_.xlsx
如需更多信息、在我的周期中、我仅在负载始终保持连接的情况下打开/关闭充电器、负载电流为-1000mA。 ID chem = 0x2144
谢谢
-亨德拉