Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
您好!
我们正在尝试开发一种使用 UCC21750作为 PSPICE 中驱动器 IC 的同步降压转换器模型。
我们面临电压源和电感器环路形成的问题。 随附错误消息和 PSPICE 模型。
请支持我们尽快解决错误。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
两个 IC 的初级侧以及次级侧都需要接地
此外、您基本上已将两个驱动器的输出以及初级侧上的一些信号短路。 当您使用同一标签时、网会短路。
请修复接地和短路。
我建议在不使用电感器/ FET 的情况下重新启动原理图、并仅监控驱动器的输出、直到仿真运行且栅极驱动器输出正确为止。
然后、您可以将降压拓扑与电感器和 FET 重新加入。 如果只有2个驱动器时仿真无法收敛、则可以更轻松地及早修复、而无需增加电感器和 FET 模型的复杂性。
最好
Dimitri
您好、Dimitri、
感谢您的持续支持和快速响应。
我们已按照您的建议整合了这些更改。
请在附件中查找电路和波形的所有修改详细信息和快照。
在进行更改后、我们在不连接 FET 和电感器的情况下运行仿真、并检查脉冲是否收敛。如果连接电感器和 FET、则仿真需要更多时间。
您好、Dimitri、
感谢您的持续支持和快速响应。
我们已按照您的建议整合了这些更改。
请在附件中查找电路和波形的所有修改详细信息和快照。
在进行更改后、我们在不连接 FET 和电感器的情况下运行仿真、并检查脉冲是否收敛。如果连接电感器和 FET、则仿真需要更多时间。
e2e.ti.com/.../2656.TI-updated-response01.03.21.7zPlease检查并提供建议。
口径、
如果我们不使用 DESAT、如何连接 DESAT?
将 DESAT 绑定到 COM。
2.如果电路不收敛、TI 将对 pspice 进行哪些更改?
电路不会在很早的时间收敛、如 ps。 这通常会导致直流偏置问题。 我建议执行以下操作。
添加初始条件(我认为 analogLib 具有 IC1和 IC2。 使用 IC2确保任一电感器上的初始电压为零。 并将 IC1放置在关键点。 如果直流偏置计算在.ic 的电感器上施加正电压、我认为这会导致问题、电感器电流最初将会下降。
此外、完全移除电感器、将其替换为电阻器10M 或其他电阻器。 如果未收敛、请使用理想 FET 或您之前使用的已知工作模型替换 FET。
主要是简化原理图并隔离导致收敛问题的组件。 它是100%的电感器或 FET。 您也可以尝试调整收敛参数。
最好
Dimitri
您好、Dimitri、
感谢您的建议。
目前、我们已通过1k 电阻将 DESAT 连接到 COM。
如果我们在 TI 使用具有理想电感器的理想 MOSFET、则 pspice 电路会收敛。
A.但与预期产出相比,产出非常低。
B.根据设定的占空比、我们得到的电压大约为230V、高于580V。
c.如果我们使用具有10MEG 欧姆电阻器的 MOSFET 模型来代替电感器仿真、则需要更多时间。
d.希望有必要将100MEG 欧姆电阻器与 U1和 U2驱动器的 com 连接起来、因为观察到如果未连接仿真会挂起。
e.请检查随附的源文件、circuit pdf、设置快照。
请提供建议。
口径、
这显然是您最初选择的 MOSFET 模型的问题。 请使用其他制造商的 MOSFET 模型进行尝试。
d.希望有必要将100MEG 欧姆电阻器与 U1和 U2驱动器的 com 连接起来、因为观察到如果未连接仿真会挂起。
是的、您必须以某种方式将次级接地参考到初级接地。 您可以使用任何直流电压的降级电阻器或电压源来实现此目的。
如果您能够使用制造商 FET 模型成功运行仿真、那么很好。 如果不是、我们确认这是问题所在。 我们无法为其他制造商的型号提供支持。
最好
Dimitri