This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:使用 UCC21750作为驱动器 IC 来仿真同步降压电路时出错

Guru**** 2766565 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977980/ucc21750-error-simulating-synchronous-buck-circuit-using-ucc21750-as-driver-ic

器件型号:UCC21750

您好!

   我们正在尝试开发一种使用 UCC21750作为 PSPICE 中驱动器 IC 的同步降压转换器模型。

   我们面临电压源和电感器环路形成的问题。 随附错误消息和 PSPICE 模型。

   请支持我们尽快解决错误。

谢谢、

Heema e2e.ti.com/.../3364.TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    我可以查看仿真并查看可能导致问题的原因、但直到下周中旬才能查看。 下周晚些时候的更新是否符合您的时间表?

    如果有任何更新、请随时将其发布在此主题上。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    虽然时间紧迫、但如果您能在下周中旬之前帮助我们解决问题、那将是不错的选择。

    我请求分享一些建议、我们最终可以尝试、直至我们从您的一方获得评论意见。

    等待您的回复。

    谢谢、此致、

    Heema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heema、

    我们的专家在本周剩余的时间里都不能任职。 他将在下周中旬向您汇报最新情况。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们何时可以从您那里获得有关我们的查询的支持?

    我们已经没有时间了。

    如果您能在这个周末之前回复、那就应该是您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heema、

    感谢您的耐心等待。 我将在一周结束前作出答复。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 等待您的回复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heema、

    我们在达拉斯遇到停电的情况、导致团队成员的一些反应延迟。

    我们将在下周初回复您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请尽快答复。 我们的运行时间很短。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heema、

    感谢您的耐心等待。 正如 Don 提到的、上周在达拉斯发生的意外事件导致了一些延迟。 我会尽快返回到这个问题。 预计 EOD 将于明日2月23日更新。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口径、  

    问题似乎出在控制导通相 FET 的顶部驱动器 U1上。  

    U1次级侧不应以 U2相同的接地端为基准、但我看到发生这种情况的几个实例。  


    U1 COM 应连接到导通相 FET 的源端、而不是 VEE。  

    请删除 U1上对低侧/初级侧接地的所有引用、并修复 VEE/COM 连接。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    我们已按照您的建议整合了这些更改。

    请在附件中查找电路和波形的所有修改详细信息和快照。

    在进行更改后、仿真不收敛、在26%仿真停止之后。

    请提供建议。

    谢谢、

    Girishe2e.ti.com/.../6675.TI.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    两个 IC 的初级侧以及次级侧都需要接地  

    此外、您基本上已将两个驱动器的输出以及初级侧上的一些信号短路。 当您使用同一标签时、网会短路。  

    请修复接地和短路。  

    我建议在不使用电感器/ FET 的情况下重新启动原理图、并仅监控驱动器的输出、直到仿真运行且栅极驱动器输出正确为止。

    然后、您可以将降压拓扑与电感器和 FET 重新加入。 如果只有2个驱动器时仿真无法收敛、则可以更轻松地及早修复、而无需增加电感器和 FET 模型的复杂性。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的持续支持和快速响应。

    我们已按照您的建议整合了这些更改。

    请在附件中查找电路和波形的所有修改详细信息和快照。

    在进行更改后、我们在不连接 FET 和电感器的情况下运行仿真、并检查脉冲是否收敛。如果连接电感器和 FET、则仿真需要更多时间。

    e2e.ti.com/.../TI-updated-response01.03.21.7zPlease检查并提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的持续支持和快速响应。

    我们已按照您的建议整合了这些更改。

    请在附件中查找电路和波形的所有修改详细信息和快照。

    在进行更改后、我们在不连接 FET 和电感器的情况下运行仿真、并检查脉冲是否收敛。如果连接电感器和 FET、则仿真需要更多时间。

    e2e.ti.com/.../2656.TI-updated-response01.03.21.7zPlease检查并提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看原理图、我会对原理图进行一些细微的编辑。 高侧栅极驱动器不会创建基准网络 SW、而是通过100MOhms 电阻器将 COM 引脚连接到0V 基准接地。 对于低侧驱动器、对 COM 执行相同的操作、或将 COM 直接连接到0V 接地。 示例如下所示。

    尽管完成仿真仍需要很长时间、但上面提到的2项编辑似乎将仿真提高了一半。

    让我们再看一下它、明天再更新一次。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速响应。

    我们已按照您的建议整合了这些更改。

    请在附件中查找电路和波形的所有修改详细信息和快照。

    此外、我们还进行了自己的更改、以加快仿真速度、并善意地检查和提供建议。

    请将我们建议为1。 如果我们不使用 DESAT、如何连接它?

                                      2.如果电路不收敛、TI 将对 pspice 进行哪些更改?

    谢谢、

    Girishe2e.ti.com/.../TI-updated03.03.21.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    我将于明天3月3日通过 EOD 向您提供更新。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口径、  

    如果我们不使用 DESAT、如何连接 DESAT?

    将 DESAT 绑定到 COM。

    2.如果电路不收敛、TI 将对 pspice 进行哪些更改?

    电路不会在很早的时间收敛、如 ps。 这通常会导致直流偏置问题。 我建议执行以下操作。  

    添加初始条件(我认为 analogLib 具有 IC1和 IC2。 使用 IC2确保任一电感器上的初始电压为零。 并将 IC1放置在关键点。 如果直流偏置计算在.ic 的电感器上施加正电压、我认为这会导致问题、电感器电流最初将会下降。  

    此外、完全移除电感器、将其替换为电阻器10M 或其他电阻器。 如果未收敛、请使用理想 FET 或您之前使用的已知工作模型替换 FET。

    主要是简化原理图并隔离导致收敛问题的组件。 它是100%的电感器或 FET。 您也可以尝试调整收敛参数。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的建议。

    目前、我们已通过1k 电阻将 DESAT 连接到 COM。

    如果我们在 TI 使用具有理想电感器的理想 MOSFET、则 pspice 电路会收敛。

      A.但与预期产出相比,产出非常低。

      B.根据设定的占空比、我们得到的电压大约为230V、高于580V。

    c.如果我们使用具有10MEG 欧姆电阻器的 MOSFET 模型来代替电感器仿真、则需要更多时间。

    d.希望有必要将100MEG 欧姆电阻器与 U1和 U2驱动器的 com 连接起来、因为观察到如果未连接仿真会挂起。

    e.请检查随附的源文件、circuit pdf、设置快照。

    请提供建议。

    e2e.ti.com/.../TI040321.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口径、

    这显然是您最初选择的 MOSFET 模型的问题。 请使用其他制造商的 MOSFET 模型进行尝试。  

    d.希望有必要将100MEG 欧姆电阻器与 U1和 U2驱动器的 com 连接起来、因为观察到如果未连接仿真会挂起。

    是的、您必须以某种方式将次级接地参考到初级接地。 您可以使用任何直流电压的降级电阻器或电压源来实现此目的。  

    如果您能够使用制造商 FET 模型成功运行仿真、那么很好。 如果不是、我们确认这是问题所在。 我们无法为其他制造商的型号提供支持。  

    最好

    Dimitri