This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 工具/LMZM23601:LMZM23601

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978764/webench-tools-lmzm23601-lmzm23601

器件型号:LMZM23601

工具/软件:WEBENCH 设计工具

你(们)好

我们使用 LMZM23601从12V 输入生成-6V 电压

MODE/SYNC 引脚遗憾地连接到电路板接地、如图所示。

此外、CBYP 未添加到原理图中。

在 TP14和 TP16上测量时、我得到的输出为-20V。

此误差的主要影响因素是什么?

谢谢、

Sutej.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在此处附加快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sutej、

    请尝试在 VIN (IC 引脚3)和 VEE_N6V 之间添加一个100nF 电容器。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam。

    感谢您的建议。 尝试并检查。

    因此、当 MODE/SYNC 引脚连接到电路板接地(而不是 NVOUT)时、直流/直流应该正常工作?  

    谢谢、

    Sutej.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sutej、

    很好的收获 该引脚应连接到 IC 的 GND 引脚。 请参阅此应用手册。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam。

    感谢您的回复。

    尝试对板进行修复。

    此致、

    Sutej.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam。

    对于器件型号 LMZM23601V3SILT、这是一个固定的3.3V 版本、如果 FB 引脚连接到 IC 的 GND 引脚、我们可以使用固定的-3.3V 吗?

    谢谢、

    Sutej Torvi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sutej、

    有关可用零件/饰件、请参阅数据表中的表1。

    请参阅该器件的反相应用手册中的图4。 对于固定的3.3VOUT、请使用3.3VOUT 部件和短 RFBT。 因此、这会将 FB 连接到 IC 的"VOUT"引脚、即电路板的系统 GND。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam。

    对于负3.3V 输出、根据应用手册的图4、如果我们将 FB 引脚连接到 IC (系统接地)的 VOUT 引脚、RFBB 将打开/连接?

    如果 FB 引脚短接到 IC 的 VOUT 引脚、我们将如何获得负电压?  

    您能否发送快照或应用、以便我们可以使用 LMZM23601V3SILT 器件型号获得固定的-3.3V 电压?

    谢谢、

    Sutej Torvi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈分压器位于 Vout 和 IC GND 之间。 可能可行...应使用负载瞬态等评估环路响应。

    请参考可用 GPN 的器件比较表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔

    感谢您提供备选方案。

    但我们不需要更改器件型号。  

    只需一份应用手册或 LMZM23601V3SILT 快照、即可从12V 输入生成固定的-3.3V 电压。

    或者为我提供可在 TINA 软件中使用的该直流/直流转换器的模型文件。

    谢谢、

    Sutej.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutej、

    看起来我们没有反相 SPICE 模型设置。

    您可以在 webench 中执行仿真。